This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652170EVM 运行问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TPS652170, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959445/tps652170evm-operation-issue

主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-TPS652170IPG-UI

尊敬的先生/女士

我遵循用户指南(SLVUBH6–2018年11月)、但无法 读取寄存器。 请参阅下图。

我的 EVM。

我按下图进行连接。 我是否应该为 Boostxl-TPS652170EVM 接线电源? 请指导我吗?

我的客户按如下方式请求电源轨。 他们接受添加1个直流/直流转换器以满足其要求。  

1.5A、2.0A 平均开关电流限制,而非 Iout。   

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能听起来有点愚蠢、但您是否尝试切换 PWR 开关来为 BOOSTXL-TPS652170 BoosterPack 板供电?

    感谢您提供的图片、但缺少2条重要信息:

    • 在 IPG-UI 的右下角、它是否显示"Hardware Connected"(已连接硬件)或"Hardware Not Connected"(未连接硬件)?
    • 您能给我展示一下 MSP430 LaunchPad 背面的照片吗? 我看不到是否有任何 LED 亮起。

    明天是美国的国庆节、我将于11月30日(星期一)回到办公室继续进行调试工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    今天我外出时要拜访客户。 我将再次检查并在明天回复您。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Brian 提到的、他因公休而外出、他将在周一回来后向您提供反馈。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我将再次检查。 为什么我这么愚蠢。

    再次读取寄存器、而不是任何反馈。

    打开 SW1、然后读取寄存器。

    我一定很紧张。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、很乐意提供帮助、更高兴电路板按预期工作。

    我们在板上安装了 LED D1、因此您将知道电路板何时由 MSP430 LaunchPad 供电、我们在板上安装了 LED D7、因此您将知道 PGOOD 何时处于高电平(至少启用了一个稳压器并正常工作)。

    这是你所附的第一张照片,给了我解决问题所需的线索:-)