您好!
我使用的是 lm2596即用型模块、可实现快速解决方案。 我使用12或24V 输入在输出端获得5V 电压。 因为我要在输出端馈送 Raspberry。
在 Raspberry 上试用之前、我连接并测试了一个固定的2.2欧姆负载、发现它的工作更加稳定。
图1:LM2596
我将示波器连接到了5V。 我会分享我观察到的情况。 我使用 Raspberry Pi 实时传输图像。
图2: 进行图像传输时
图3: 正常状态下的电压纹波
图4: 在某些情况下、电压可能过低。 示例 2.87 V
如何防止这些压降? 我不知道如何找到解决方案、因为电路板的设计不是我的。
此外、 当它开始消耗更多电流时、(例如、 进行图像传输时) 电路板发出声音。 这样做的原因是什么、作为解决方案、您是否有任何建议?
可以帮帮我吗?
此致、
Mehmet