This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596高电流噪声和压降过高

Guru**** 2448270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909807/lm2596-lm2596-high-current-noise-and-voltage-drop-too-high

器件型号:LM2596

您好!  

我使用的是 lm2596即用型模块、可实现快速解决方案。  我使用12或24V 输入在输出端获得5V 电压。 因为我要在输出端馈送 Raspberry。

在 Raspberry 上试用之前、我连接并测试了一个固定的2.2欧姆负载、发现它的工作更加稳定。

图1:LM2596

我将示波器连接到了5V。  我会分享我观察到的情况。  我使用 Raspberry Pi 实时传输图像。

图2: 进行图像传输时

图3: 正常状态下的电压纹波

图4: 在某些情况下、电压可能过低。 示例 2.87 V

如何防止这些压降?  我不知道如何找到解决方案、因为电路板的设计不是我的。

此外、 当它开始消耗更多电流时、(例如、  进行图像传输时) 电路板发出声音。 这样做的原因是什么、作为解决方案、您是否有任何建议?

可以帮帮我吗?

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    请提供您的原理图和布局以供查看。 除此之外、请提供用于调试的 VIN、SW 和电感器电流波形。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    由于我购买 了带板车、我无法分享原理图和布局。 我将自己绘制原理图和布局。 如果在执行这些程序后仍有问题,我想在此再次提出这个问题。

    也谢谢。

    此致、

    Mehmet