Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS61022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61022 主题中讨论的其他器件:TPS61288、
您好、TI 专家。
客户正在寻找直流/直流升压转换器来开发具有以下规格的产品。
如果您在以下条件下通过产品串行搜索、则仅搜索一个"TPS61288"、但"TPS61288"仍在开发中、因此客户不需要它。
我们询问是否可以使用 TPS61022。
请快速回答。
----------------------------------------
[规范]
输入:2.5V ~ 5V
输出:5V、 4A 或更高
----------------------------------------