This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022是否适用于以下规格?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959996/tps61022-is-the-tps61022-suitable-for-the-following-specifications

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件:TPS61288

您好、TI 专家。

客户正在寻找直流/直流升压转换器来开发具有以下规格的产品。

如果您在以下条件下通过产品串行搜索、则仅搜索一个"TPS61288"、但"TPS61288"仍在开发中、因此客户不需要它。

我们询问是否可以使用 TPS61022。

请快速回答。

----------------------------------------

[规范]

输入:2.5V ~ 5V

输出:5V、  4A 或更高

----------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您必须使用 TPS61288。 此部件将在1-2周内进行 RTMed。

    TPS61022无法支持如此高的电流。