This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61170:TPS61170

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, TINA-TI, TPS61170EVM-316
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955702/webench-tools-tps61170-tps61170

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想使用 TPS61170设计 SEPIC 电源。

目前、Webench 不支持 SEPIC 设计。

您计划何时为 TPS61170的 SEPIC 添加 Webench 支持?

我愿意提供反馈、因为我希望使用输入电压范围为5V 至35V 的电源、输出电压范围为9V、12V、21V 和25V 的电源和/或 DAC 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan:

    您可以为此使用 TINA 或 PSpice。  我们已在线提供 TPS61170模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    您能否为我提供适用于 SEPIC 的 TPS61170参考设计、请使用 TINA 或 PSpice?

    SLVM220.TSC (416KB)- TINA-TI 参考设计的链接仅提供 TPS61170升压转换器的原理图。

    由于 TI 销售用于 SEPIC 模式下 TPS61170的 TPS61170EVM-316评估板、如果能获得这些文件、我将不胜感激。

    如有必要、我可以向您提供产品详细信息、NDA 等。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    本 Helen、适用于 TPS61170的 AE。 我们可以帮助您设计原理图。

    您的 Vin/Vo 和 IO 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    器件为TPS61170、输入电压<6V、12V>。

    VOUT =<9、25V>

    请注意、Vout1 = 9V、 Vout2 = 12V、Vout3 = 21V、Vout4 = 25V。

    最好的设计是采用 DAC 转换器将设计设置为9V 至25之间的 Vo。

    因此、我建议您向我发送 SEPIC 参考设计、以便我可以尝试反馈中的各种电阻器并通过 DAC 设置电压。

    IO 电流为0.1A (最大值为0.15A)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将根据 TPS61170 Sepic EVM 板修改原理图。 将在下星期一将文件发送给您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、这将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    有关此项的任何 Newa、请执行以下操作:

    >我将根据 TPS61170 Sepic EVM 板修改原理图。 将在下星期一将文件发送给您!

    我真的很期待这件事,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请参见下图:

    Q1/Q2/Q3开路:Vo=9V

    Q1关闭:Vo = 12V

    Q1/Q2关闭:Vo=21V;

    Q1/Q2/Q3关闭:Vo=25V 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    我已经订购了 TPS61170 EVM、并将根据您的说明进行一些实验、并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    不用客气、请关闭此帖子。