主题中讨论的其他器件: TINA-TI、
工具/软件:WEBENCH设计工具
我想使用 TPS61170设计 SEPIC 电源。
目前、Webench 不支持 SEPIC 设计。
您计划何时为 TPS61170的 SEPIC 添加 Webench 支持?
我愿意提供反馈、因为我希望使用输入电压范围为5V 至35V 的电源、输出电压范围为9V、12V、21V 和25V 的电源和/或 DAC 控制。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我想使用 TPS61170设计 SEPIC 电源。
目前、Webench 不支持 SEPIC 设计。
您计划何时为 TPS61170的 SEPIC 添加 Webench 支持?
我愿意提供反馈、因为我希望使用输入电压范围为5V 至35V 的电源、输出电压范围为9V、12V、21V 和25V 的电源和/或 DAC 控制。
您好、Minqiu、
您能否为我提供适用于 SEPIC 的 TPS61170参考设计、请使用 TINA 或 PSpice?
SLVM220.TSC (416KB)- TINA-TI 参考设计的链接仅提供 TPS61170升压转换器的原理图。
由于 TI 销售用于 SEPIC 模式下 TPS61170的 TPS61170EVM-316评估板、如果能获得这些文件、我将不胜感激。
如有必要、我可以向您提供产品详细信息、NDA 等。
提前感谢。
您好、Helen、
器件为TPS61170、输入电压<6V、12V>。
VOUT =<9、25V>
请注意、Vout1 = 9V、 Vout2 = 12V、Vout3 = 21V、Vout4 = 25V。
最好的设计是采用 DAC 转换器将设计设置为9V 至25之间的 Vo。
因此、我建议您向我发送 SEPIC 参考设计、以便我可以尝试反馈中的各种电阻器并通过 DAC 设置电压。
IO 电流为0.1A (最大值为0.15A)。
谢谢。