This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753AEVM-001:将 TPS23753AEVM-001连接到 GS305P、但它不能正常工作。

Guru**** 1536860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753AEVM-001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958915/tps23753aevm-001-connect-tps23753aevm-001-to-gs305p-but-it-doesn-t-work

器件型号:TPS23753AEVM-001

你(们)好

我将 TPS23753AEVM-001连接到 NETGEAR GS305P-100JPS、但无法正常工作。

PoE 启动序列工作正常、但它在360ms 后复位。

连接了波形 VDD-VSS。

请说明原因和解决方案。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请尝试向直流/直流转换器的输出添加至少1W 的负载。  
    谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我连接了20欧姆、 它工作正常。

    基准无法使用小负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道问题是 MPS 直流电流10mA @ 48V。
    必须连接相应的负载(包括 PD 电路)。
    谢谢你。