请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23753AEVM-001 你(们)好
我将 TPS23753AEVM-001连接到 NETGEAR GS305P-100JPS、但无法正常工作。
PoE 启动序列工作正常、但它在360ms 后复位。
连接了波形 VDD-VSS。
请说明原因和解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我将 TPS23753AEVM-001连接到 NETGEAR GS305P-100JPS、但无法正常工作。
PoE 启动序列工作正常、但它在360ms 后复位。
连接了波形 VDD-VSS。
请说明原因和解决方案。