主题中讨论的其他器件: TPS92638-Q1
尊敬的 TI 工程师:
对于 TPS92630-Q1应用,在瞬态测试期间,故障引脚会下降到低电平,但并未恢复。但是,在调试旁路电容器后,电路可以正常工作。您能不能帮助我什么原因导致故障引脚关断,也无法恢复?它看起来电源不足,但如何处理 验证它。规范中的具体要求是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 工程师:
对于 TPS92630-Q1应用,在瞬态测试期间,故障引脚会下降到低电平,但并未恢复。但是,在调试旁路电容器后,电路可以正常工作。您能不能帮助我什么原因导致故障引脚关断,也无法恢复?它看起来电源不足,但如何处理 验证它。规范中的具体要求是什么?
您好、Dorson、
我想确认有关这种情况的一些要点:
1) 1)在原理图中、我看到 FAULT 引脚连接到 FAULT_s 引脚、您是使用电阻器(您上拉的 R 值和电压轨)从外部将其拉高、还是将其保持悬空? 您是否将它们连接到 MCU?
2) VF 和 LED 灯串的 IF 是什么?
3)关于描述"、某些样片的故障引脚将恢复到高电平并正常工作、但某些样片的故障引脚无法恢复并保持低电平。" 我想知道无法恢复的样本 在您的情况下是否可以正常工作(LED 可能会亮起)?
4)系统中使用的 tps92630-Q1数量
你(们)好、Frank
非常感谢。
1) 1)我没有使用电阻器拉它们、只需连接 2个 TPS92642的故障引脚、就像下面的散射屏一样。
我是否需要在应用中使用电阻器上拉 FAULT 引脚?我记得 芯片中有一个内部上拉电阻器。对吗?
2、LED 的 Vf、我们选择的典型电压箱 为2.15V~2.6V
3)一些故障引脚无法恢复,LED 未亮起。没有输出电流。
4) 系统中有左右电路,它们是对称的。我向您展示的是 lesf 电路。2系统中的 TPS92630-Q1。4 TPS92638-Q 是系统。
我还发现了另一个异常现象 ,即使所有故障都被下拉至低电平。TPS92638-Q1的某些通道可能仍有输出,一些 LED 仍保持亮起。 它没有满足“一个失败”的所有要求。它是奇怪的。
请帮我解决这个问题。谢谢 Frank。
或者,您能告诉我如何验证它是否是由电源插入的? 我确定了我标记的输入3电容器的值,它似乎正常工作,但我不确定。