This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:TPS92630-Q1故障引脚在瞬态测试期间工作异常

Guru**** 1456730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92630-Q1, TPS92638-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907935/tps92630-q1-tps92630-q1-fault-pin-works-abnormally-during-transient-test

器件型号:TPS92630-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92638-Q1

尊敬的 TI 工程师:

   对于 TPS92630-Q1应用,在瞬态测试期间,故障引脚会下降到低电平,但并未恢复。但是,在调试旁路电容器后,电路可以正常工作。您能不能帮助我什么原因导致故障引脚关断,也无法恢复?它看起来电源不足,但如何处理 验证它。规范中的具体要求是什么?

非常感谢。  e2e.ti.com/.../tps92630q1-Fault-work-abnormally.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorson、

    我想确认有关这种情况的一些要点:

    1) 1)在原理图中、我看到 FAULT 引脚连接到 FAULT_s 引脚、您是使用电阻器(您上拉的 R 值和电压轨)从外部将其拉高、还是将其保持悬空? 您是否将它们连接到 MCU?

    2) VF 和 LED 灯串的 IF 是什么?

    3)关于描述"、某些样片的故障引脚将恢复到高电平并正常工作、但某些样片的故障引脚无法恢复并保持低电平。" 我想知道无法恢复的样本 在您的情况下是否可以正常工作(LED 可能会亮起)?

    4)系统中使用的 tps92630-Q1数量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank  

    非常感谢。

     1) 1)我没有使用电阻器拉它们、只需连接 2个 TPS92642的故障引脚、就像下面的散射屏一样。

      我是否需要在应用中使用电阻器上拉 FAULT 引脚?我记得 芯片中有一个内部上拉电阻器。对吗?

    2、LED 的 Vf、我们选择的典型电压箱 为2.15V~2.6V

    3)一些故障引脚无法恢复,LED 未亮起。没有输出电流。

    4) 系统中有左右电路,它们是对称的。我向您展示的是 lesf 电路。2系统中的 TPS92630-Q1。4 TPS92638-Q 是系统。

     我还发现了另一个异常现象 ,即使所有故障都被下拉至低电平。TPS92638-Q1的某些通道可能仍有输出,一些 LED 仍保持亮起。   它没有满足“一个失败”的所有要求。它是奇怪的。

    请帮我解决这个问题。谢谢 Frank。

    或者,您能告诉我如何验证它是否是由电源插入的?  我确定了我标记的输入3电容器的值,它似乎正常工作,但我不确定。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank  

       另一个细节是、在我断开 TPS92630-Q1和2个 TPS92638-Q1之间的 FAULT 引脚后、在瞬态测试期间、2个 TPS92638Q1可以正常工作、即使不放大输入电容器、但 TPS92630Q1的 FAULT 引脚将下拉至低电平、但 FAULT_S 始终保持高电平。仅此情况 放大旁路电容器可以解决问题。我不知道为什么故障引脚的特性与输入电容器相关。  

    这就是为什么我要求有关 TPS926301应用程序的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您使用1uF 和10uF 输入电容以及500us/div 和1s/di 的刻度时、您能帮我捕获 Vin Iout (TP17)故障的波形和基准引脚的电压波形吗?

    我想确认两个条件之间的差异。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为很长时间没有反馈。

    如果您有任何其他问题、您可以再次打开此主题。