This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池平衡电流限制

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930, CSD13381F4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908094/bq77915-cell-balancing-current-limit

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ76930CSD13381F4

您好!

感谢您的回答、它解决了我的许多未决问题。 但我在这里还有一个关于电池平衡电流的问题。

正如您提到过的、您的示例中的电池平衡电流为20mA、在本例中、我们可以使用内部电池平衡。 但在本例中、我的电池组为10Ah、充电电流为0.5C、即5A。 因此、如果我考虑10%的终止电流、我的平衡电流应为500mA、这对于内部电池平衡和外部电池平衡 FET 而言是高电平。 如果有问题、请纠正我的理解。 该示例考虑了0.05C 的充电电流、该电流非常低。 这是可行的。

此致、

Shivani Ghorpade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    要获得更高的平衡电流、需要使用外部电池平衡 FET。 对于较高电流下的内部 FET、功率耗散过高。  

    您可能可以参阅其中一个适用于 BQ76930或 BQ76940的 TI 参考设计、以了解使用外部电池平衡 FET 的电路实现方案(这些参考设计可能会有所帮助、即使它们适用于不同的器件)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何选择这些外部 FET。 有哪些建议。

    数据表仅提到、必须在阈值电压低于1.7V 的情况下选择这些 MOSFET  

    您能简单介绍一下...吗?

    此致、

    Shivani Ghorpade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    此主题 可能对 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/793033有所帮助。 它还指向一个应用手册(针对不同器件)、其中对外部平衡电路进行了一些详细讨论: http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf

    还有一些使用外部平衡 FET 的 TI 参考设计可能会有所帮助(搜索 BQ76930和 BQ76940以查看5-6种不同的参考设计)。 例如 、https://www.ti.com/tool/TIDA-00449 将 BQ76930与 CSD13381F4搭配用于外部平衡 FET。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我的平衡电流是初始查询中指定的500mA、则建议使用哪些规格来满足外部 FET 和电阻器、电容器。

    请提供指导。

    此致、

    Shivani Ghorpade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    您将需要找到 Vgs 阈值小于1.7V 且高于500mA 漏极电流的 FET。 我之前提到的示例(www.ti.com/.../TIDA-00449 使用具有 CSD13381F4的 BQ76930作为外部平衡 FET。) 满足这些要求。

    有许多 FET 可用、我不是 FET 专家。 其他需要考虑的是目标 Vgs 处的 Rdson。

    Matt