Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930, CSD13381F4
主题中讨论的其他器件:BQ76940、 BQ76930、 CSD13381F4
您好!
感谢您的回答、它解决了我的许多未决问题。 但我在这里还有一个关于电池平衡电流的问题。
正如您提到过的、您的示例中的电池平衡电流为20mA、在本例中、我们可以使用内部电池平衡。 但在本例中、我的电池组为10Ah、充电电流为0.5C、即5A。 因此、如果我考虑10%的终止电流、我的平衡电流应为500mA、这对于内部电池平衡和外部电池平衡 FET 而言是高电平。 如果有问题、请纠正我的理解。 该示例考虑了0.05C 的充电电流、该电流非常低。 这是可行的。
此致、
Shivani Ghorpade