This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2846:在工作台测试 UC2846

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2846, UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908597/uc2846-testing-of-uc2846-in-work-bench

器件型号:UC2846
主题中讨论的其他器件: UC2825

你(们)好

我尝试测试我的电路。 我想知道、可以在类似设置的测试台单独测试我的 PWM IC UC2846。 我想在示波器中查看输出波形(A OUT 和 B OUT)

 以确认我的 PWM 输出正常、然后再将其提供给驱动器电路。 在我的测试台设置中、我有 VCC 电源和 PWM IC 正常工作所需的所有外设电路/组件。

谢谢、此致

Nanda Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nanda、您好!

    请看 UC2825数据表、在第8页、您将看到一个开环测试电路。 您可以为 UC2846设置类似的设置。

    要点是确保测试板的引脚与组件之间具有短接连接、以降低噪声。

    确保 Vcc 已完全去耦、并且振荡器组件靠近引脚。

    为了使 IC 正常工作并能够改变占空比、您需要将引脚8的一些振荡器信号馈入 CS 放大器。 为此、您可以使用简单的 NPN 晶体管作为缓冲器、将其集电极连接到 Vref、将基极连接到引脚8、并使用电阻器将发射极连接到引脚4、将引脚3接地。 在引脚4和引脚3之间放置另一个电阻器、以便这两个电阻器充当分压器、您可以调整电阻器的大小、以便在最大占空比下为引脚4提供400mV 峰值信号。 电流限制值为450mV。

    您可以使用房室在上述链路中设置电路中的误差放大器、这将允许您改变 COMP 引脚电压、从而改变占空比。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。

    根据您的答复,我假定 IC UC2846不能通过简单地使用 Vcc 加电来检查电路内的输出波形(期望通过模拟引脚输入?)。  

    让我尝试一下开环设置、看看  

    谢谢、此致

    Nanda Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nanda、您好!

    如果您在电路板中为 IC 加电、则振荡器应该在运行、也许可以驱动误差放大器来提供最大占空比、以便可以看到栅极驱动信号。

    您能否发布原理图?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您分享知识。

    在您提供的示例测试电路的帮助下、我 只需稍作修改即可测试我的 IC 电路内电路。

    谢谢你