主题中讨论的其他器件: UC2825
你(们)好
我尝试测试我的电路。 我想知道、可以在类似设置的测试台单独测试我的 PWM IC UC2846。 我想在示波器中查看输出波形(A OUT 和 B OUT)
以确认我的 PWM 输出正常、然后再将其提供给驱动器电路。 在我的测试台设置中、我有 VCC 电源和 PWM IC 正常工作所需的所有外设电路/组件。
谢谢、此致
Nanda Kumar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我尝试测试我的电路。 我想知道、可以在类似设置的测试台单独测试我的 PWM IC UC2846。 我想在示波器中查看输出波形(A OUT 和 B OUT)
以确认我的 PWM 输出正常、然后再将其提供给驱动器电路。 在我的测试台设置中、我有 VCC 电源和 PWM IC 正常工作所需的所有外设电路/组件。
谢谢、此致
Nanda Kumar
Nanda、您好!
请看 UC2825数据表、在第8页、您将看到一个开环测试电路。 您可以为 UC2846设置类似的设置。
要点是确保测试板的引脚与组件之间具有短接连接、以降低噪声。
确保 Vcc 已完全去耦、并且振荡器组件靠近引脚。
为了使 IC 正常工作并能够改变占空比、您需要将引脚8的一些振荡器信号馈入 CS 放大器。 为此、您可以使用简单的 NPN 晶体管作为缓冲器、将其集电极连接到 Vref、将基极连接到引脚8、并使用电阻器将发射极连接到引脚4、将引脚3接地。 在引脚4和引脚3之间放置另一个电阻器、以便这两个电阻器充当分压器、您可以调整电阻器的大小、以便在最大占空比下为引脚4提供400mV 峰值信号。 电流限制值为450mV。
您可以使用房室在上述链路中设置电路中的误差放大器、这将允许您改变 COMP 引脚电压、从而改变占空比。
此致
Peter