主题中讨论的其他器件: TPS54302
大家好、
我的一位客户正在考虑将 TPS54202H 用于他们的下一个产品。
他们在器件数据表(SLVSDG7)的第11页上找到了以下说明。
"7.3.11自举电压(BOOT)
TPS54202H μF 一个集成式 BOOT 稳压器、在 BOOT 之间需要一个0.1 μ F 陶瓷电容器
和 SW 引脚为高侧 MOSFET 提供栅极驱动电压。 具有 X7R 或的陶瓷电容器
由于在温度和电压范围内具有稳定特性、因此建议使用 X5R 级电介质。 更改为
改善压降、TPS54202H 被设计成只要 BOOT 至 SW 引脚、就以100%占空比运行
电压通常大于2.1V。"
他们想知道如何实现100% 的值班。
请告诉我 100%占空比的方法或参考原理图吗?
您可否就以下问题向我提供答覆?
TPS54202H 正常运行时的最大导通占空比或最小关断占空比(或时间)是多少?
因为客户希望知道输出15V 所需的输入电压。
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。