This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:占空比约为100%、占空比实际最大值约为100%。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908930/tps54202h-about-100-on-duty-cycle-and-the-actual-maximum-on-duty-cycle

器件型号:TPS54202H
主题中讨论的其他器件: TPS54302

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS54202H 用于他们的下一个产品。

 他们在器件数据表(SLVSDG7)的第11页上找到了以下说明。

"7.3.11自举电压(BOOT)
TPS54202H μF 一个集成式 BOOT 稳压器、在 BOOT 之间需要一个0.1 μ F 陶瓷电容器
和 SW 引脚为高侧 MOSFET 提供栅极驱动电压。 具有 X7R 或的陶瓷电容器
由于在温度和电压范围内具有稳定特性、因此建议使用 X5R 级电介质。 更改为
改善压降、TPS54202H 被设计成只要 BOOT 至 SW 引脚、就以100%占空比运行
电压通常大于2.1V。"

 他们想知道如何实现100% 的值班。

 请告诉我 100%占空比的方法或参考原理图吗?

 您可否就以下问题向我提供答覆?

  TPS54202H 正常运行时的最大导通占空比或最小关断占空比(或时间)是多少?

 因为客户希望知道输出15V 所需的输入电压。  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    TPS54202H 无法支持真正的100%占空比。 当自举电压低至2.1V 时、低侧 FET 将被强制接通、以便为自举电容充电。但它应该非常接近100%。 问题是高侧 FET 中的 Rdson、Rdson 受热影响、热性能取决于输出电压和电流。 此外、电路板上的饱和电阻和寄生电阻中的 DCR 也有压降。 因此、对于支持15V 输出所需的最小输入电压、这是一个复杂的问题。 我建议在您的客户电路板上进行真正的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ryan、

     非常感谢您的回复。

     下面我可以再问您  一个问题吗?

     问:客户将4节锂离子电池(10.8V~ 16.8V)连接到 TPS54302输入。

         我知道 当 电池电压低于15V 时、TPS54302无法保持15V 电压。

        但我认为 TPS54302 即使 输入电压低于15V、也能在不关闭开关的情况下继续接近100%的运行。

        当  输入电压 降至 UVLO 设置电压时、器件开关会停止。    

        我的理解是否正确?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是的、您对 VIN UVLO 的理解是正确的。 您还可以通过配置 EN 电阻器网络来调节 VIN UVLO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ryan、

     感谢你的答复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。