请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS65250您好!
我们正在设计5GHz UBR 2x2无线电、为此、我们需要实现 gasing 功能。TI 是否提供了 gasp IC 解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS65250三路稳压器具有集成的"死气"功能。 这将死气功能与2个额外的稳压器相集成。
您好、 Nitish、
我只能找到正在消亡的煤气 IC TPS65250。 TI 拥有适合您参考的分立式解决方案参考设计。 http://www.ti.com/tool/TIDA-00304
我将关闭此案例。