This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 死气功能

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908709/dying-gasp-feature

主题中讨论的其他器件:TPS65250

您好!

我们正在设计5GHz UBR 2x2无线电、为此、我们需要实现 gasing 功能。TI 是否提供了 gasp IC 解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS65250三路稳压器具有集成的"死气"功能。  这将死气功能与2个额外的稳压器相集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    最近、有些人需要使用"死气"功能、我对您的应用中的此功能感兴趣、如果可能、我想了解有关您的应用的更多详细信息。 我们可以通过邮件进行一些接洽。 这是我的电子邮件地址:ryan-hu@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nitish、

    我只能找到正在消亡的煤气 IC TPS65250。 TI 拥有适合您参考的分立式解决方案参考设计。  http://www.ti.com/tool/TIDA-00304

    我将关闭此案例。