请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 我的设计是20V/5A 输入。
为4节或3节18650电池充电。
最大充电电流约为5A。
如何知道 BQ24780S 的功耗是多少?
我要问的是 IC 本身的功耗。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.