This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 的功耗是多少?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908173/bq24780s-what-is-the-power-consumption-of-bq24780s

器件型号:BQ24780S

我的设计是20V/5A 输入。

为4节或3节18650电池充电。

最大充电电流约为5A。

如何知道 BQ24780S 的功耗是多少?

我要问的是 IC 本身的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    请参阅数据表中的静态电流规格。  这提供了各种条件下的 IC 功耗。  由于您提到了充电电流、我假设您对列表中的最后一个参数感兴趣、即开关时的 IC 功耗、这是  10mA 的典型功耗。  请注意、这假设开关 FET 上的栅极电荷为4nC。  如果您选择具有更高栅极电荷的 FET、开关功耗将更高。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴。  

    此致、

    Steve