This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:更新状态不变(0x04-gt;0x05)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959297/bq28z610-r1-update-status-unchanged-0x04--0x05

器件型号:BQ28Z610-R1

大家好、TI 团队

1S2P BAT INR18650-35E /三星(Chem ID:2361)

容量:3400mAh (2P:6800mAh)

-额定电压:3600mV

 

按顺序检查 sula777和运行周期后、充满电后更新状态没有变化。 (0x04 -> 0x05)
当我们检查 DOD 时、我们发现它的测量值约为6470 (95%)。

 

-Chem ID Selection:2361 (由 I2C 确认:06 00 61 23)

-DA 配置:C0低电平

设计容量:2448Wh

-锥形电流:100mA

-端子电压:3000mV

-Chg Current Threshold (Chg 电流阈值):64mA

-DSG 电流阈值:57mA

-退出电流阈值:14mA

 

我是否错过了什么? 我附加了日志和 gg 文件、因此请检查它。

e2e.ti.com/.../201125.zip

谢谢。

哈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在放电后等待 REST 标志设置以指示已获取 OCV? 要获得 Qmax 更新、必须有2个有效的 OCV 点、两者之间的 DOD 为90%。

    此致、

    Wyatt Keller