请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 大家好、TI 团队
1S2P BAT INR18650-35E /三星(Chem ID:2361)
容量:3400mAh (2P:6800mAh)
-额定电压:3600mV
按顺序检查 sula777和运行周期后、充满电后更新状态没有变化。 (0x04 -> 0x05)
当我们检查 DOD 时、我们发现它的测量值约为6470 (95%)。
-Chem ID Selection:2361 (由 I2C 确认:06 00 61 23)
-DA 配置:C0低电平
设计容量:2448Wh
-锥形电流:100mA
-端子电压:3000mV
-Chg Current Threshold (Chg 电流阈值):64mA
-DSG 电流阈值:57mA
-退出电流阈值:14mA
我是否错过了什么? 我附加了日志和 gg 文件、因此请检查它。
谢谢。
哈。