请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070EVM-693 主题中讨论的其他器件:TPS63070
大家好、
当我使用 TPS63070进行测试时、电压为5.45V 至5V。 当负载电流小于0.6A 时、可以正常测量纹波。 当时、当负载大于0.7A 时、我发现相同的方法无法测试纹波。 原因是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当我使用 TPS63070进行测试时、电压为5.45V 至5V。 当负载电流小于0.6A 时、可以正常测量纹波。 当时、当负载大于0.7A 时、我发现相同的方法无法测试纹波。 原因是什么?
谢谢