This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:更改电池至 Vbus 输入转换的时序规格

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906150/bq25886-timing-specification-for-changing-battery-to-vbus-input-transition

器件型号:BQ25886
主题中讨论的其他器件:BQ24171

一位客户希望获得将 Battary 输入更改为 VBUS 输入的转换时间的时序规格。 (SYS 始终为输出)

以下内容是否有规格数据?

这些时序上的①BAT μ s 至 VBUS 转换时间和 SYS 输出关闭时间

②Timing 图:例如、bq25886版本最适合 bq24171图7~11

μ ③Reverse 版本;μ ①②数据、用于将 VBUS 输入更改为 BAT 输入  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    BQ24171和 BQ25886具有不同的 PowerPath 架构。  BQ24171必须确保 ACFET 导通时 BATFET 不导通、因此存在先断后合延迟。  借助 BQ25886 NVDC PowerPath 拓扑、SYS 输出必须通过降压转换器。  例如,仅连接电池时,V (SYS)=V (BAT)-IBAT*RDSonQ4。  连接电源后,V (SYS)被钳位在 V (BAT)-IBAT*Rdson 上,上升至 MINSYS 或 VBATREG+~50mV,如 d/s 图14所示,假设没有 DPM。

    我将在我们的验证测试文件中查找范围快照、但很可能、我需要进行新的范围快照。  遗憾的是、由于新冠疫情限制、我们必须共享对实验室的访问时间。  范围内的照片可能会延迟几天甚至一周。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAN

    感谢您的回复、

    我了解您在新冠疫情方面的情况。

    我期待您的更新。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAN

    抱歉、还有其他问题、

    bq25886 在转换电池运行到适配器输入时是否存在 VSYS 时间滞后(输出关断时间)?

    客户担心的是、当时间滞后较大且电池电流高时、VSYS 将变为压降。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    无滞后时间。  希望可以访问随附的 zip 文件中的图解并 回答您的客户问题。  对于所有波形图、VBUS=5V、ICHRG=900mA。   当 IINDPM = 1A 时、所有图中的充电器在 IINDPM 模式下运行。

    此致、

    Jeffe2e.ti.com/.../886_2D00_startup_5F00_and_5F00_transient_5F00_dips.zip.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAN

    感谢您提供附加数据、

    请让我确认以下两个点、以查看您所附的波形;

    ①About 波形;浅蓝色:VBAT 和紫色:VSYS、对吧?

    ②One 客户的重点是更改 VBUS⇒电池驱动和电池驱动⇒VBUS 的时序。

    我认为波形是指 VBUS⇒Battery:name "886-powerdown ~"和 Battery drive⇒VBUS:name "886-IINDPM ~"、对吧?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    关于第1条,是的。  

    关于2,我将 VBUS->BATTERY 解释为 VBUS 上电以向系统或器件供电进入补充模式。 对于 BATTER->VBUS、我将其解释为 VBUS 掉电或现有补充模式。  负载瞬态显示补充模式。

    此致、

    Jeff