主题中讨论的其他器件:BQ24171、
一位客户希望获得将 Battary 输入更改为 VBUS 输入的转换时间的时序规格。 (SYS 始终为输出)
以下内容是否有规格数据?
这些时序上的①BAT μ s 至 VBUS 转换时间和 SYS 输出关闭时间
②Timing 图:例如、bq25886版本最适合 bq24171图7~11
μ ③Reverse 版本;μ ①②数据、用于将 VBUS 输入更改为 BAT 输入
此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一位客户希望获得将 Battary 输入更改为 VBUS 输入的转换时间的时序规格。 (SYS 始终为输出)
以下内容是否有规格数据?
这些时序上的①BAT μ s 至 VBUS 转换时间和 SYS 输出关闭时间
②Timing 图:例如、bq25886版本最适合 bq24171图7~11
μ ③Reverse 版本;μ ①②数据、用于将 VBUS 输入更改为 BAT 输入
此致、
Satoshi
你好,Satosi-San,
BQ24171和 BQ25886具有不同的 PowerPath 架构。 BQ24171必须确保 ACFET 导通时 BATFET 不导通、因此存在先断后合延迟。 借助 BQ25886 NVDC PowerPath 拓扑、SYS 输出必须通过降压转换器。 例如,仅连接电池时,V (SYS)=V (BAT)-IBAT*RDSonQ4。 连接电源后,V (SYS)被钳位在 V (BAT)-IBAT*Rdson 上,上升至 MINSYS 或 VBATREG+~50mV,如 d/s 图14所示,假设没有 DPM。
我将在我们的验证测试文件中查找范围快照、但很可能、我需要进行新的范围快照。 遗憾的是、由于新冠疫情限制、我们必须共享对实验室的访问时间。 范围内的照片可能会延迟几天甚至一周。
此致、
Jeff
JEFF-SAN
感谢您提供附加数据、
请让我确认以下两个点、以查看您所附的波形;
①About 波形;浅蓝色:VBAT 和紫色:VSYS、对吧?
②One 客户的重点是更改 VBUS⇒电池驱动和电池驱动⇒VBUS 的时序。
我认为波形是指 VBUS⇒Battery:name "886-powerdown ~"和 Battery drive⇒VBUS:name "886-IINDPM ~"、对吧?
此致、
Satoshi