This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:感测电流限值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958793/bq27220-sense-current-limits

器件型号:BQ27220

大家好、团队、  

客户需要使用 BQ27220确认感测电阻和感测电流限值。 我在 TRM 中看到、我们可以使用5-20m Ω 范围内的感应电阻器。 我还看到有两个电压阈值选项、因此我认为了解阈值将澄清电量监测计可跟踪的最大电流。 不过、我不清楚电压阈值是多少、是 VSS 还是 VBAT? 您能说明一下我们可以使用 BQ27220检测到的最大电流吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    最大电流取决于使用的感应电阻器、应用手册中有一些示例: www.ti.com/.../slua792.pdf

    选择最佳感应电阻器将取决于其系统。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt、但我在这里要查找 BQ27220的确切数字和限制。 如果您看 一下 BQ27220 TRM ,我们可以使用5-20m Ω 的 Rsense。 假设我们使用5m Ω、我们可以检测到的最大电流是多少? 这将取决于感应电压。 根据 TRM、再次声明器件有两个电压阈值范围可供选择。 那么、这些范围是什么? 您能帮助澄清一下吗? 数据表表表的表6.10中是否有说明? 假设客户设计没有限制、我们可以检测到的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    例如、5m Ω 电阻器、最大差分为80mV、任何大于此值的值都不是线性的。 使用欧姆定律、I = V/R = 80mV/5m Ω= 16A

    从技术上讲、您可以比建议的值更多地调整感应电阻器、但需要在监测计中更改更多参数、并且需要进行更多测试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt! 您能否确认我们可以与 BQ27220搭配使用的最低感应电阻器? 它是否可以低于5m Ω、以便我们能够测量更高的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    除了建议之外、我们不能提供更多信息、他们需要对系统进行验证。

    如果它们只处理非常大的电流、那么它们可能会考虑将电流降至2m Ω。 但是、感测电阻越低、我们在较小的电流下的精度就越低、这可能导致监测误差。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt、谢谢!