This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:输出下冲

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959272/tps2491-out-undershoot

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件:TPS2490

您好!

 

数据表6.1注释(2)指出:"OUT 将在1ms 或更短的时间内承受-2V 的瞬变。

在我的客户板上、输出瞬变在~10us 内变为-4V。

这种损坏可以是 TPS2490还是应该正常?

  

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano、

    我建议 在输出端使用肖特基二极管将电压钳制在-2V 规格内。

    让我们了解系统电压和最大负载电流的详细信息、以建议 肖特基二极管的器件型号

    此致、Rakesh