This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:将其与外部适配器配合使用

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956351/bq25895-using-it-with-external-adapter

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: TPS61236P

尊敬的团队:

对于小型 UPS 系统、我正在评估使用 BQ25895芯片。

关于该应用、我不需要它与 USB 电池充电规范兼容、因为该电路板将与外部壁装电源5V@4A 搭配使用、 第一个问题是芯片是否能够在最大输入电流和不符合 USB 标准的电源条件下工作。

数据表(2018年5月修订) 8.2.3.3末尾的"输入源类型检测"段落说明了:

'当 AUTO_DPDM_EN 被禁用时、输入源类型检测被旁路。 输入电流限制(IINLIM)寄存器、VBUS_STAT 和 SPD_STAT 位与之前的值一样。"

因此、我认为、为了处理最大可用输入电流电平并避免输入源类型检测、执行以下步骤就足够了:

-正确调整 ILIM 电阻器的大小、最坏的情况可能是 Klim 处于最小值、从第9页可以在320 A 欧姆到390 A 欧姆之间摆动、因此320/3.25=98欧姆=> 97.6欧姆0.5%可以确保所需的电流、而 Klim 处于最小值... 最大电流不是问题、电池可以对其进行管理。

-将 IINLIM 寄存器设置为最大电流、因此3.25A 需要 b'111111 (0x3F)

-将 AUTO_DPDM_EN 位设置为零

通过使用这些设置、我认为能够使用外部电源、而无需处理输入源类型检测。

我是对的吗?

谢谢、致以最诚挚的问候!

F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将在下一个工作日返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    作为一个附带的问题、我想问您有关 WEBENCH 电源设计器工具的问题、因为它似乎不再可用于 BQ25895、因此为了优化电感器、除了数据表第9.2.2.2节中报告的信息之外、您还有其他一些相关指南吗?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 这些信息将帮助您解决问题。

    如果不需要输入源检测、可以将 D+和 D-引脚短接、以便将默认输入电流限制寄存器设置为3.25A、并 使用 ILIM 引脚设置输入电流限制、如 d/s 上所述

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning、

    一个问题是、在这些设置下、最大输入电流设置为3.25A

    使用这个设置、针对施加到 SYS 引脚的负载的最大可用电流应该被估计为:

    Isys_max=Vin*Iin*ETA/Vo=5*3.25*0.93/3=5.04A (1)

    假设电池放电且电压等于3V。

    因此、负载的可用电流将等于 REG04寄存器内写入的快速充电电流限制所减少的值。

    现在假设最终负载需要正常工作的电压为5.1V@3.0A

    我计划放置一个输入 连接到 BQ25895输出 SYS 引脚的升压级(TPS61236P)、以便将电池电压升高到所需的电压。 假设该升压转换器效率等于91.5%、则升压输入电流将等于:

    IIN_BOOST = Vo*IO/(ETA_BOOST*Vin)=5.1*3.0 /(0.915*3.0)=5.57A (2)

    由于此值大于根据关系(1)计算得出的最大可用电流、因此在这些条件下以及 CC 电池充电阶段、无法使用请求的电流为负载供电。

    然后、在快速充电电流限制设置为1.0A 的情况下、升压级可用的最大电流将等于大约4A、因此对于升压负载、最大电流应等于:

    IOUT_BOOST=ETA_BOOST*Vin_BOOST/Vo_LO_LOAD=0.915*3*4/5.1 =2.15A

    因此、在本案例的末尾、我们提供了以下数据:

    - Vin_charger = 5V

    - Vout_BOOST = 5.1V

    - Icharge 电池= 1A

    在 CC 电池充电阶段、此系统将能够以2.15A 的最大电流为负载供电

    有道理?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进行检查并返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的@Ning:

    您对此事是否有更新?

    谢谢、致以诚挚的问候。

    F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请通过 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/875386阅读常见问题解答。 常见问题解答3和 在为电池充电时从电源获取最大功率 (http://www.ti.com/lit/an/slyt569/slyt569.pdf 应该对您的问题有所帮助。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的@Ning:
    感谢您提供的链接、我已经阅读过这些链接、但我没有找到与我的具体问题相关的任何信息; 无论如何、我认为如果上述计算正确、由于 VSYS 引脚的输出电流有限、并且请求的输出电流和电池充电电流、因此该芯片不适合此应用。 简单地说、这些要求太强、无法通过使用这种(非常好且极具吸引力)集成解决方案来满足。 从这一点来看、最好使用另一种方法、因此先是充电路径(经典锂聚合物充电器)、然后是 TPS61236P 等升压级。 BQ25895无疑是一种不错的解决方案、因为该芯片能够自动管理主电源和电池路径之间的电源路径。 不使用此芯片需要电源路径的专用管理策略、尤其是在主电源丢失时、主电源和备用电源之间的换向任务... 或者检查是否可以使用系统输出上较低的电流值作为规格。

    感谢您在此问题上提供的任何帮助。

    此致。

    F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器可以 为 电池充电(即 VBUS 是输入电源、SYS/BAT 是输出电源)、也可以在 OTG 模式下充电(BAT/SYS 是输入电源、PMID/VBUS 是输出电源)。 充电器不能 同时处于两种模式。 强烈建议您在  进行定制设计之前先测试器件 EVM、从而熟悉充电器操作。

    谢谢、

    宁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的@Ning:

    感谢您的支持、在我的应用中、我不需要使用 OTG 模式、因此我想通过 VBUS 线路为电池充电、因为输入电源和 SYS/BAT 将是输出电源线、 在这种情况下、我的计算将解决电池充电时 SYS 输出引脚上的最大可用电流、因此我认为这应该是 SYS 引脚上负载的总可用电流的关键情况。

    为了执行大致的计算、我认为如果 SYS 引脚在充电阶段的最大可传递电流等于5A (因为是输入 VBUS = 5V 且最大输入电流为3.25A 时电池的最大充电电流) 使用最大充电电流1A、让我为 SYS 线路上的4A 可用电流空间、 当然、该值仅在我进入电池充电阶段时才是如此、因为当主电源断开时、电池的放电电流可能高达9A、通过 BATFET。

    我是对的吗?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    浏览论坛后、我发现论坛上的此主题解答了我的问题(以下此处供参考):

    链接

    因此、我认为我的计算是正确的。

    谢谢、致以诚挚的问候。

    F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题得到解答很好。

    谢谢、

    宁。