主题中讨论的其他器件:TPS3700EVM-114、 TPS63010
您好!
我设计了一个使用 TPS61030的升压转换器、该转换器会产生1A USB 负载。 该转换器前面是一个类似于 TPS3700EVM-114的电压比较器、其在下面的原理图中更改了 INA+的 R1 R2分压器:
每当无负载时、我的比较器会在3.25V 时触发使能端低电平、但当有负载时、使能端会在3.37V 时触发。在这里的线程末尾提到了使能引脚上电压的诊断:
是否有办法确保 ENABLE 引脚仅在引入负载时达到3.25V 的预设下降阈值时触发?
谢谢、
易卜拉欣