This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:最大 IBUS 电流

Guru**** 2532370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959158/bq25792-maximum-ibus-current

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25708

您好!

我们考虑使用 BQ25792而不是[BQ25708 (无需 OTG)加上电源选择器]、因为 BQ25792包含双电源(AC1和 AC2)选择器、并包含所有功率 MOSFET 和控制环路。

大大节省了 PCB 空间、组件和设计时间。 我们将使用4节锂离子电池或寿命电池、因此主机对于正确的充电曲线编程是必需的。

我们将为电池充电、并通过12V/150W 太阳能电池板或12V/240W SMPS 运行系统。

数据表中规定了电池的最大5A ICHG、最大5A IBUS ADC 范围。 它还规定了最大8A IBAT ADC 范围、最后规定了最大3.3A 的 IINDPM 范围

通过查看 EVM 原理图注释、ICHG max = 5A、ISYS max = 5A、IBUS max 也是5A。 实际上、我们需要5A 电流来快速为20Ah 的4S 电池充电、并需要60W 功率来为 VSYSMIN = 12V 的系统供电。

BQ25792能否处理10A 的总输入电流? 即、最大 IBUS 值是多少? 5A 还是10A?

谢谢你。

此致。

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    否  每个 REG06的最大输入电流为3.25A。

    此致、

    Jeff