请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 主题中讨论的其他器件:BQ25708、
您好!
我们考虑使用 BQ25792而不是[BQ25708 (无需 OTG)加上电源选择器]、因为 BQ25792包含双电源(AC1和 AC2)选择器、并包含所有功率 MOSFET 和控制环路。
大大节省了 PCB 空间、组件和设计时间。 我们将使用4节锂离子电池或寿命电池、因此主机对于正确的充电曲线编程是必需的。
我们将为电池充电、并通过12V/150W 太阳能电池板或12V/240W SMPS 运行系统。
数据表中规定了电池的最大5A ICHG、最大5A IBUS ADC 范围。 它还规定了最大8A IBAT ADC 范围、最后规定了最大3.3A 的 IINDPM 范围
通过查看 EVM 原理图注释、ICHG max = 5A、ISYS max = 5A、IBUS max 也是5A。 实际上、我们需要5A 电流来快速为20Ah 的4S 电池充电、并需要60W 功率来为 VSYSMIN = 12V 的系统供电。
BQ25792能否处理10A 的总输入电流? 即、最大 IBUS 值是多少? 5A 还是10A?
谢谢你。
此致。
Matt