This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ78350-R1A:Bq Studio 无法识别 BQ78350-R1A

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908871/ccs-bq78350-r1a-bq-studio-is-not-recognizing-bq78350-r1a

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我们在 智能 BMS 项目中使用 BQ78350-R1A 监测计 IC。 我们发现  BQstudio 版本 v1.3.86.6.中未检测到目标 IC BQ78350-R1A。  

稍后、我们更新了固件版本1.04。 BQstudio 仍然无法识别  BQ78350-R1A 监测计 IC。  

请告诉我如何解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下载版本1.04的固件时、zip 文件中包含一个.bqz 文件。 此文件需要复制到 C:\ti\BatteryManagementStudio\config 目录中、以便 BQStudio 可以自动识别器件。  

    虽然不是必需的、但最好将 BQStudio 版本更新到以下最新版本: http://www.ti.com/tool/download/BQSTUDIO-TEST 这应该包括 v1.04固件的 bqz 文件。

    v1.04固件与 R1A 器件附带的固件相同。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 目标板正在检测。  

    但是、正如我们所期望的那样、我们将能够将 OCC 和 OCD 设置为高于32A 的值、它不会获取任何高于32A 的值、bqstudio 说、值超出了为参数定义的最大值  

    对于 BQ78350-R1A 中的较高电流设置、建议使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于高于32A 的电流、必须使用电流调节。 如果您使用 BQ78350-R2固件、则可以使用 IPSCALE 参数按10倍或100倍比例缩放。 然后、您必须按此比例缩放所有电流参数。  

    或者、您可以使用 BQ78350-R1A、但可以使用以下方法通过校准电流来进行缩放: https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1300.6562.Gauge-Design-Configurations-for-High-Charge--Discharge-Rate-Applications.pdf

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的解决方案。 我们可以配置超过32A 的电流

    此致

    Gururaja K