主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我们在 智能 BMS 项目中使用 BQ78350-R1A 监测计 IC。 我们发现 BQstudio 版本 v1.3.86.6.中未检测到目标 IC BQ78350-R1A。
稍后、我们更新了固件版本1.04。 BQstudio 仍然无法识别 BQ78350-R1A 监测计 IC。
请告诉我如何解决这个问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我们在 智能 BMS 项目中使用 BQ78350-R1A 监测计 IC。 我们发现 BQstudio 版本 v1.3.86.6.中未检测到目标 IC BQ78350-R1A。
稍后、我们更新了固件版本1.04。 BQstudio 仍然无法识别 BQ78350-R1A 监测计 IC。
请告诉我如何解决这个问题
您好!
下载版本1.04的固件时、zip 文件中包含一个.bqz 文件。 此文件需要复制到 C:\ti\BatteryManagementStudio\config 目录中、以便 BQStudio 可以自动识别器件。
虽然不是必需的、但最好将 BQStudio 版本更新到以下最新版本: http://www.ti.com/tool/download/BQSTUDIO-TEST 这应该包括 v1.04固件的 bqz 文件。
v1.04固件与 R1A 器件附带的固件相同。
此致、
Matt
您好!
对于高于32A 的电流、必须使用电流调节。 如果您使用 BQ78350-R2固件、则可以使用 IPSCALE 参数按10倍或100倍比例缩放。 然后、您必须按此比例缩放所有电流参数。
或者、您可以使用 BQ78350-R1A、但可以使用以下方法通过校准电流来进行缩放: https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1300.6562.Gauge-Design-Configurations-for-High-Charge--Discharge-Rate-Applications.pdf
此致、
Matt