大家好、
客户对 TPS54061 OCP 行为有一些疑问。
测试条件:
VIN = 24V、Iload = 0.1A ~ 0.4A。 T = 1ms,50%占空比,压摆率:32mA/us
问题:
当输出负载为0.1A 时、为什么器件停止开关?
显示的波形为 SW 节点开关、但输出下降。 有什么可能的原因?
波形:
请求
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.