This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:TPS54061 OCP 行为

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906608/tps54061-tps54061-ocp-behavior

器件型号:TPS54061

大家好、

客户对 TPS54061 OCP 行为有一些疑问。

测试条件:

VIN = 24V、Iload = 0.1A ~ 0.4A。 T = 1ms,50%占空比,压摆率:32mA/us

问题:

当输出负载为0.1A 时、为什么器件停止开关?

显示的波形为 SW 节点开关、但输出下降。 有什么可能的原因?  

波形:

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    您能不能共享您的原理图和布局以供审阅。

    谢谢、

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    这是一个将输出从3.3V 更改为5V 的 EVM。

    您可以在侧面看到类似的结果。

    请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiquille、

    我不理解这里的波形、或者它的注释不是很好。

    绿色和紫色波形是什么?

    施加 Vout 到接地短路的瞬间是什么?

    Vout 电压是多少?

    在施加短路时、电感器电流应达到器件的峰值电流限值。 我看不到这个吗?

    应用多短、用螺丝刀硬短、还是软短?

    请更详细地注释波形以了解该问题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    具有不同颜色标签的不同波形。  

    CH1:输出电流(蓝色)

    CH2:SW (绿色-蓝色)

    CH3:输出电压(紫色 )

    CH4:Il (绿色)

    测试条件已显示。 不短接至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否安排电话来讨论此问题、我有几个问题来完全理解此问题。

    电子邮件 ID:a-gupta1@ti.com。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiquille、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈。 我现在正在关闭此主题、如果您需要更多帮助、请告知 TI。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师