This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:引脚中未通电时的 PG 状态

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74701, LMZ31707, TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959108/tps74701-pg-status-when-no-power-on-in-pin

器件型号:TPS74701
主题中讨论的其他器件: LMZ31707TPS74401

大家好、

在这里了解您很高兴。 我的客户希望使用 TPS74701 PG 信号来控制 LMZ31707使能引脚。 但是、3.3V 首先提供、然后是12V、然后是1.5V。 它们首先需要0.9V 电源、然后需要1.2V 电源。 它们担心、在1.5V 上电之前、TPS74401 PG 处于高阻抗状态、这将导致首次上电1.2V。 如果 TPS74701未通电、您能否帮助检查 PG 状态? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、如果 TPS747没有输入电压、PG 信号将上拉至3.3V。 如果没有输入电压、内部电路将无法激活用于保持 PG 信号低电平的下拉 FET。  

    最好的做法通常是将 PG 上拉至 Vout、因为 Vout 将在 Vin 出现前处于低电平。 尽管我看到 Vout 为0.9V、但如果该输出电压太低、以至于 LMZ 器件无法识别为逻辑高电平信号、那么是否可以改用 Vin? 如果 PG 上拉至 Vin、则 Vin 电压范围很小、当 Vin 为低电平时、PG 信号可以向上浮动(通常为0.6V -0.9V)、但如果该电压不是逻辑高电平信号、则 LMZ 器件将保持禁用状态。  

    如果这两种解决方案都不可接受、则可能需要考虑使用 独立的监控器。