Other Parts Discussed in Thread: TPS74701, LMZ31707, TPS74401
主题中讨论的其他器件: LMZ31707、 TPS74401
大家好、
在这里了解您很高兴。 我的客户希望使用 TPS74701 PG 信号来控制 LMZ31707使能引脚。 但是、3.3V 首先提供、然后是12V、然后是1.5V。 它们首先需要0.9V 电源、然后需要1.2V 电源。 它们担心、在1.5V 上电之前、TPS74401 PG 处于高阻抗状态、这将导致首次上电1.2V。 如果 TPS74701未通电、您能否帮助检查 PG 状态? 谢谢。
BR、
查尔斯·林