请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS784-Q1 大家好、
请帮助检查我的问题、如下所示。
TPS784-Q1 (可调节版本) VFB 为1.2V、对吧? 由于我无法在 EC 表中找到参数、因此我只能找到可调节版本的最小输出电压为1.2V。
我无法在表中找到建议的 CFF、是否可以放置0.01uF 非爆裂声?
谢谢你。
此致、
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.