This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:VFB/输出电压设置和 CFF 建议

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS784-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909027/tps784-q1-vfb-output-voltage-setting-and-cff-recommendation

器件型号:TPS784-Q1

大家好、

请帮助检查我的问题、如下所示。

TPS784-Q1 (可调节版本) VFB 为1.2V、对吧? 由于我无法在 EC 表中找到参数、因此我只能找到可调节版本的最小输出电压为1.2V。

我无法在表中找到建议的 CFF、是否可以放置0.01uF 非爆裂声?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    对于可调版本、如果所需的输出电压为1.2V、则简单地将 VFB 短接至 VOUT当器件以单位增益运行时、使用 CFF 电容器是不切实际的

    我希望这有助于澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果 Vout 设置为1.25V、我们可以使用 R2 = 51k 欧姆、R1 = 2.125k 欧姆、对吗?

    如果输出电压为1.25V、则应为 CFF 设置什么值(我们可以先将其不弹出、只需一个占位符)  

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    在可调模式下、VFB 为1.25V。 因此、只需将 FB 连接到 VOUT 即可实现1.25V 的工作电压。

    此致、