This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:Itimer 和 ILIM 问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958281/tps25947-question-for-itimer-and-ilim

器件型号:TPS25947

各位专家、您好!

我对 TPS25947的 Itimer 和 ILIM 有疑问。

首先、我能否将 Itimer 配置为长于30ms?
您能否提供建议的电容值以实现30ms 的 Itimer、包括与 TPS25947不同的电容值?

其次、能否将 ILIM 配置为低于0.5A?
数据表中指出、该器件可配置 ILIM 为0.5A~6A、精度为10%。
但这意味着该器件可将 ILIM 配置为低于0.5A、但无法保证精度。
正确吗?
我知道很难为电流低于0.5A 的 ILIM 设置提供精度、但您能否为电流低于0.5A 的 ILIM 提供精度信息?

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramcohi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    是的、您可以将计时器设置为长达30ms。 定时器电容值可通过以下公式计算得出。   

    其中、  

    tITIMER =所需的定时器持续时间

    ΔVITIMER = 1.5V

    IITIMER = 1.8 µA

    您的理解是正确的。 低于0.5A 电流限制设置时、器件仍可能会限制电流、但无法保证精度。 我们尚未对低于0.5A 的器件进行测试、因此我们对可能的电流限制精度没有任何了解/信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、
     
    我知道我们可以按照数据表的公式选择电容器。

    但是、ΔVITIMER 和 ITIMER 在数据表中仅具有典型值。
    我们想知道这些参数的最小值/最大值。
    我知道、如果我们需要提供有保证的价值、您很难提供。
    因此、您能否仅提供这些信息作为信息?

    此外、CITIMER 是否存在电容限制?
    这是因为、我们需要使用比典型应用电路更大的电容器来实现30ms 的等待时间。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Kazuki Kuramochi、

    • 在 RTM 期间、将在数据表中更新 μ ΔVITIMER 和 IITIMER 的最小值和最大值。
    • CITIMER 上没有电容限制。

     

    此致

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的快速回复。
    我明白了。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi