最近一批中的少数 PCBA 出现了基于 TPS63011的电路的3.3V 输出问题。 我已附上原理图的屏幕截图。 我们怀疑裸板制造或焊接问题、但我们正在尝试更好地了解。 工作台电源的输入电压为4VDC。 EN 引脚为高电平。 以下是症状:
在 无负载下、输出为3.5V 至4V
2.开关节点看起来很糟糕--噪音大,有抖动。
3. 在轻负载下,输出也会下降。 例如、在100欧姆负载下、输出为2.5V、具有明显的纹波。
如果 FB 引脚断开连接或连接不良、这可以解释一下吗?
如果 FB 悬空、并且随后出现上述问题、那么 IC 在首次上电时是否可能损坏自身?
谢谢、
Scott