This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63011:如果 FB 未连接、会发生什么情况? 看到奇数行为。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953870/tps63011-what-happens-if-fb-is-not-connected-seeing-odd-behavior

器件型号:TPS63011

最近一批中的少数 PCBA 出现了基于 TPS63011的电路的3.3V 输出问题。  我已附上原理图的屏幕截图。  我们怀疑裸板制造或焊接问题、但我们正在尝试更好地了解。  工作台电源的输入电压为4VDC。  EN 引脚为高电平。  以下是症状:

在 无负载下、输出为3.5V 至4V

2.开关节点看起来很糟糕--噪音大,有抖动。

3. 在轻负载下,输出也会下降。  例如、在100欧姆负载下、输出为2.5V、具有明显的纹波。

如果 FB 引脚断开连接或连接不良、这可以解释一下吗?

如果 FB 悬空、并且随后出现上述问题、那么 IC 在首次上电时是否可能损坏自身?

谢谢、
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    您可以与我们分享波形和布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以在明天提供这些。  但是、该电路在以前的构建中已经证明可以正常工作、因此、在此期间、您能否告诉我们断开 FB 输入是否会导致损坏?

    谢谢、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    我不认为这会造成损坏、因为 TPS63011具有过压保护功能。 但我仍然需要注意的是、这不是一种正确的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我同意、这不是一个适当的条件。  如果 FB 浮动、输出将会怎样?  如果这是降压转换器、则输出将上升、但由于这是降压/升压转换器、我不知道输出将上升还是下降。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    如果 FB 引脚是静态的、则输出电压也会上升、但由于 FB 引脚是悬空的、因此不确定是否会在 FB 引脚上产生突然中断。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你要求提供波形和布局--它们是附加的。

    谢谢、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    在原理图中、VIN 和 VINA 连接在一起、这不适合为器件供电。  VINA 不应连接 VIN、而是需要一个0.1uF 去耦电容器来连接 GND。 最好在输出侧添加一个0.1uF 电容器。 这些电容器应放置在器件旁边、并具有足够的布线宽度。 我在您的布局上找不到 GND 覆铜、如果没有大 GND 覆铜、器件很容易中断。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    这些波形代表什么?  它们是输出电压还是输入电压? 测试条件如何? 前两个波形具有明显的下降、这非常奇怪。 第3个波形似乎在 PSM 模式下工作、但只有2.45V 直流电压。 您使用什么电源? 我们认为压降可能是由电源受限引起的、您可以尝试使用大电源。 您还可以在降压模式和升压模式下测试器件、以确定是否存在任何差异。

    希望您能提供更多信息以更好地解决此问题。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    在 VINA 连接上注明--我们将在下一个电路板旋转时修复。  回答您的其他问题:

    -电路下方有一个完整的接地平面。

    -波形是输出。

    -输入是具有5安培容量的工作台电源。

    -升压和降压模式都不能正常工作。  升压模式实际上看起来更糟:即使没有输出负载、也会产生更多纹波、更高的输入电流。

    我想重申、我们认为存在制造错误、因此实际原理图与我们设计的原理图不同。  我们认为、BGA 下的一个或多个连接缺失可能是一个原因。  X-Rays 看起来不错、但这些不能始终显示错过的连接。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的解释。 如果您怀疑连接丢失、我认为可以使用万用表进行验证。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    问题是这是一个细间距 BGA、因此我们无法访问下面的连接。

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    您可以先移除 TPS63011、然后测试 PCB 上是否存在连接问题。 如果 TPS63011的焊盘与其他迹线或覆铜连接良好、 则将 TPS63011焊接回来(确保焊接良好 )以测试问题是否仍然存在。 如果是、请使用新 的 TPS63011排除器件问题。 您可以像这样进行分步检查。  

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢,对不起--我没有看到之前的答复。  论坛通知现在似乎不能始终如一地工作。  不,不幸的是,我们没有解决这个问题。  我们已经移除并更换了 IC、但这并不总是有用的。  现在、我们想知道 VINA1连接不正确是否会导致 IC 的子集行为错误、以及可能存在一些焊接问题。  我们必须进行 PCB 修订并重试。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    您可以像我上次的回复一样检查 PCB 连接。 如果您需要 PCB 版本、可以使用我们的 EVM 布局作为参考、并将 VIN 和 VINA 分离。 ~听到您的好消息

    此致、

    Yichen