This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101A:HS 和 GND 短路问题

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5101A, LM5101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907622/lm5101a-short-issue-in-hs-and-gnd

器件型号:LM5101A
主题中讨论的其他器件: LM5101

尊敬的 TI 团队:

我面临 LM5101A HS 和 GND 短路问题。 我需要您的支持来解决。 我将通过邮件共享所有数据。 请离线支持。

此致、

Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kubendran、

    很遗憾听到您的设计出现问题。

    要获得更快的支持、请联系您指定的本地 TI FAE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢你的答复。 在 Lm5101数据表第7页、图2中、显示了300KHz IDD 电流大约20mA 时的4.4nF 负载。 它表示最大 IDD 电流是多少?

    从数据表 LM5101 WSON 10封装热阻40度/W 我们使用的 PCB 尺寸为60*58*4.3 (所有尺寸均以 mm 为单位),铜厚度为3oz。 总层18Nos Tj-150deg、Ta-25deg、LM5101将消耗多少功率?

    请答复。

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    对于第一个问题、图7曲线显示了各种电容负载下的 IDD 电流与频率、对于300kHz 和4.4nF、它显示的电流确实略低于20mA。 有典型特性曲线、因此它是来自测试器件的测量数据、并非所有器件都是最坏的情况。  电流将由容性负载和工作频率决定、因此最大电流不会显著变化。  

    对于功率耗散问题、40°C/W 的热阻基于注释2中描述的电路板:4层电路板1.5、1、1、1.5 Oz 和50mm x 50mm 的 PCB 电源平面和接地平面。 在125度的最大推荐 Tj 和25度的环境温度下、允许上升100度。 功率为100摄氏度/(40摄氏度/瓦)或2.5W。 如果您假设绝对最大值为150度、则功率将为125/40= 3.125W。

    该器件封装确实 提供了良好的热性能。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的快速回复。 如果负载电容在300kHz 时大于10nF、IDD 电流会产生什么影响、它会损坏驱动器 IC?

    关于功率耗散:数据表中提到的热阻40度 C/W 如果 Tj=125度、它将耗散2.5W。  但是、虽然上一篇文章中提到的 PCB 尺寸不同、但在本例中、LM 5101将消耗多少功率?

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    驱动电容负载时的驱动器电流可由 C x VDD x FSW 决定、对于10nF (x2驱动器、该值为20nF x 12V x 300kHz 将为72mA)。  在平均电流上需要注意的一点是、自举二极管的最大平均电流为100mA。 因此、确保 HO 输出上栅极驱动损耗所需的平均电流 不超过100mA。

    对于有关电路板尺寸的热问题、 我认为 数据表电路板说明中提到的 GND 和 VDD 平面的尺寸会影响热阻、而不是总电路板尺寸。 我将确定这些平面的尺寸、以了解其与测试板说明的50 x 50mm 的对比情况。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、