This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:输出电压的压摆率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905671/tps2663-slew-rate-of-the-output-voltage

器件型号:TPS2663

您好!

输出电压的压摆率有问题。 在我们的项目中、Cdvdt = 100nF、Vin = 12V。 加电时、tdvdT 的时间应约为25ms。 有时 tdvdT 小于500us、有时约为25ms。

压摆率还取决于什么?  

此致、

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    欢迎使用 E2E!

    您在启动期间具有什么负载和 Cout。 ?

     在 tdvdT 小于500us 的情况下、您能否共享测试波形。 请在测试波形中包含 Vin、Vout 和输入电流。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。

    图1.

    在图1中-我们的计划有一部分。 3.3V 是 MCU 的电源、电流消耗不是很高(20-30mA)。

    A)    

    B)

    图2.

    在图2中,A:

    CH1 -输出电压;

    -通道2 -输入电压。

     在图2、b 中:

    CH1 -输出电压;

    - CH2 - V3 (通过测量电阻器 R11=0.2欧姆的压降、可进行"输入电流测量")。

    有时这些过程如图3所示。

       

    A)  

     

       B)

    图 3.

    在图3中、A:

    CH1 -输出电压;

    -通道2 -输入电压。

     在图2、b 中:

    CH1 -输出电压;

    - CH2 - V3 ( 通过测量 电阻器 R11=0.2欧姆的压降、可进行"输入电流测量")。

    很抱歉、我之前的消息是 tdvdt 小于500us、我想说 tdvdt 大约为500us。

    此致、

    金 D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    感谢您的观看。 图3b 中的响应表示限流启动。 CH2中的电流= 150mV/0.2 Ω= 750mA、接近于 TPS2663的设定电流限值。

    您能否检查行为

    1. 直流/直流转换器负载来检查负载的相关性
    2. 使用不同的电流限制设置 (R10=10k、R10=30k)检查 RLIM 设置的相关性

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。 不同 R10的 tdvdt 仍然大约为25ms 或500us。

    无直流/直流负载:
    a) R10=10k - Imax 约为800mA;
    b) R10=30k - Imax 约为500mA;

    没有直流/直流转换器(包括 C11-C14):
    a) R10 = 10k - Imax 约为600mA;
    b) R10 = 30k - Imax 约为500mA

    如果没有 C10和直流/直流转换器、tdvdt 为25ms 或500us。 输入电流小于10mA。

    e2e.ti.com/.../archive.zip

    此致、

    金 D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    感谢波形。

    您是否在 TI 的 EVM 上构建了原型或进行了测试?  

    C5是否已组装? 如果是... 我看不到斜坡时间这么短的任何原因。 您是否检查了 C5与其他值的相关性? 斜坡时间是否随 C5的变化而变化?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    它是原型。

    我想我找到了一些东西-在我们使用 TPS2663的另一个器件中、通过电阻分压器使用了引脚"PGTH"。 Vout 的压摆率是正常的、但当我移除该分压器时、压摆率会变得异常。

    现在、我在数据表中搜索有关压摆率如何依赖于 PGTH 的信息。
    也许您对此有一些想法?

    此致、Kim D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    器件恢复是 PGTH 阈值的函数(表示 Vout 电平)。 请参阅 数据表中的9.3.2.1 PGTH 作为 VOUT 感应输入部分、如果您有其他问题、请告知我。

    此致、Rakesh