This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3550:反馈为80mV

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907842/lm3550-feedback-is-80mv

器件型号:LM3550
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO

您好!

我已经测试了其中的两个 IC、到目前为止、这两个 IC 的反馈电压都为80mV、即使我没有更改寄存器组 A0的值、我也将该寄存器组设置为 F8、但这没有任何区别。

是否有其他方法可以实现这一点?

任何帮助都将不胜感激!!

Ben Strawbridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

        很抱歉、我不清楚您的问题、您能清楚地描述一下吗? 您的电路板工作正常吗? 您是否已打开设备?

        我认为您可能需要仔细检查您的寄存器设置、以确保所有寄存器设置正确!

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我制作了这些板。 我的问题是反馈引脚(引脚5)调节至75mV - 80mV。 我已经尝试将寄存器 A0设置为 FF 和 E0、但这没有效果。

    您能就这方面的任何想法提出建议吗?

    目标地址为0x53

    10 D2  

    [这应该已经开启了电容器充电]

    从默认值更改的寄存器只有:

    目标地址为0x53

    B0 0F  [这应将闪存 LED 导通时间增加至512ms]

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的波形。 这以红色显示了电容器电压和反馈感应电压。

    任何想法都是非常受欢迎的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

      请提供原理图、我想先检查原理图。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

       原理图图像似乎已损坏、我无法在该论坛中看到它。 根据您所示的波形、器件似乎正常工作、但您似乎需要检查寄存器设置、我建议您仔细阅读数据表、尤其是寄存器的设置。  

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎没有正确上传、请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

       为您提供的几项建议:

      1.检查 I2C 接口是否可以正常通信?

      2.您能否将您发送给 LM3550的寄存器列表发送给我?

      3.原理图从我的角度来看似乎还可以。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 TI USB 转 GPIO 适配器发送以下消息。 我收到了 ACK 应答。

    请参见下面的

    闪存 IC 的目标地址为:0x53

    10 D2

    B0 0F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

       您可以尝试使用以下寄存器:

       0x10:0x99;

       0xA0:0x3F;

       0xB0:0xFF;

       0xC0:0xFF;

       0xD0:0x0F;

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎设置了手电筒模式、由于平均电压太低、因此无法测量平均电压。

    将频闪灯驱动至高电平将关闭手电筒模式。

    这是您所期望的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、当我置位时  

    0x10、0xD2
    0x0B、0x0F

    与您推荐的其他寄存器一起、这似乎已经纠正了这个问题!  

    诚然、这现在正以边沿触发模式运行、但我认为这已经解决了问题-必须在其他寄存器中有所作为。

    我将离开并尝试解决边沿触发以及使这项工作正常的设置、然后返回解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在查看寄存器时、您已指示我将3F 写入组 A0、但这会将0011 1111置位、数据表指出位6和位7应该始终为1、您能解释一下为什么这发生了变化吗?

    为了纠正电平与边沿触发模式、我应该一直在将8F 写入组 B0、这是我的错。

    请确认寄存器 A0将位6和位7设置为0有什么作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

      抱歉、这是我的错误、因为 A0、位6和位7应该是11。 我现在没有其他建议、您可能需要尝试使用 MCU 发送 I2C 命令真的很奇怪? 或者您可能需要检查寄存器设置和硬件连接。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    它似乎已修复此问题、因此我不会投诉。 我现在知道硬件工作正常、并且有一组寄存器设置、可以让我们实现所需的功能。

    得到答案后、我将继续调查并更新此主题。

    此致、

    Ben Strawbridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

      当然、很抱歉、我无法在这里提供更多建议、如果您有任何发现、请告诉我。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经解决了! 寄存器 C0和 D0我将用我自己的语言进行解释、因为我发现数据表很难理解。

     

    寄存器 C0设置闪存将拒绝运行的温度。 任何高于此温度的值都将不会导致任何操作。 在数据表中、这称为温度感测高电平寄存器。

     

    寄存器 D0设置超过此值时、闪存仅在最大电流的70%时工作的温度(数据表第7.3.3节第3段对此进行了解释)。 在数据表中、这称为温度感测低电平寄存器。

     

    考虑到这一点、我们看到70%电流输出的原因是、因为与总温度一样、我认为温度感应低电平是冷(或低温)跳闸。 这是错误的。 它实际上为我们提供了在电流开始变热时限制电流的选项。  

    因此、一切实际上都正常工作、我刚才误解了 TI 对"感知低"一词的使用

    此致、

    Ben Strawbridge