This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:引脚 LL/SS 设置和充电引导级期间的 LO 栅极脉冲

Guru**** 2447620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957617/ucc256403-pin-ll-ss-setting-and-lo-gate-pulse-during-charge-boot-stage

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:UCC25640

您好!

我对电荷引导级期间的引脚 LL/SS 设置和 LO 栅极脉冲有一些问题。

1. 当触发 ZCS 事件时、SS 初始电压设置是否仍然有效?

2.当我在第38页阅读03/2020修订版数据表中有关 LL/SS 引脚 BMTH 设置的内容时,有几个说明让我感到困惑。 我在方框图中找不到 RLL、也找不到第38页和第18页。 在下面复制的描述中、RFB 是否为拼写错误? RFB 应该是 RLL 吗?

在转换器启动之前、LO 栅极信号将保持高电平大约265us、以便为引导电容器充电、然后软启动会启动。 这意味着分离谐振电容器拓扑不能与控制器一起使用、对吧?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上一帖子未显示屏幕截图。 再次插入图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    1)当触发 ZCS 事件时、SS 初始电压仍然有效。 当触发 ZCS 时、SS 引脚上的电压仍将高于 SS 引脚初始电压。

    2)是的、这里 RFB 应该是 RLL、抱歉这个错误。 RLL 是 IC 中典型值为98k Ω 的电阻器、在 LL/SS 引脚灌入电流期间、灌电流将流经 RLL 以获得 BMTH 阈值。

    3) 265us 充电启动电容器不会影响谐振电容器的采样、因此分离谐振电容器也可与该控制器配合使用。 实际上、控制器的 EVM 使用了分离谐振电容器 LLC。 下面是 EVM 的链接。

    www.ti.com/.../sluubx3b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 我现在清楚 LL/SS 设置。 但我仍然担心265us LO 栅极脉冲对分离 Cr 拓扑的影响。 在265us 引导充电阶段、LR 和两个分离 Cr 具有自由谐振、这会对动力传动系统中的组件产生应力。 在仿真中、电流脉冲比正常运行大几倍。 对于单元寿命期间现场反复加电/断电、这是一个可靠性问题、我不希望冒任何风险。 因此、我将为此控制器选择单 Cr 拓扑、除非有办法禁用265us LO 高电平脉冲。  

    Bests、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    遗憾的是、无法禁用265us 引导充电时间。

    我的理解是、在我们具有 HO 脉冲之前的启动期间、在分离电容器拓扑中不应存在自由谐振。

    您是否在使用网站上的 TI 仿真进行仿真?

    您能否在启动期间发送分裂电容和单 Cr 之间的比较波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    自举充电阶段265us 内的谐振是由分裂 Cr 上的初始电压引起的、该电压为0.5*Vin。 当低 MOSFET 由 LO 栅极脉冲导通265us 时、谐振开始。 自由谐振将在几个周期后下降。 在此短暂期间、电流应力较高。 下面是 LTSPICE 中的波形。 对于单 Cr 拓扑、初始 Cr 电压为零。 265us 的 LO 脉冲不会导致自由谐振。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    在 LLC 启动之前、分离结构 Cr 中点处的电压接近0V、而不是0.5*Vin。 是的、拆分 Cr 结构看起来像是电容器分压器、但它仅用作交流电压的分压器、而不是直流电压的分压器。 PFC 总线是具有相对较小交流纹波分量的直流电压。

    开关开始后、是的、谐振电容器电压的直流分量将为0.5Vin、但在开关开始之前、分裂 CR 结构中点处的电压将接近0V。 除非您有一些外部电路将谐振电容器预充电至0.5V 输入电压、否则不会发生这种高电流应力情况

    此致、  

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我运行另一个仿真。 Vin 从0V 斜升至380V。 Cr 中点本身遵循0.5*VIN 的轨迹。 未应用预充电电路。  波形。 这就是串行电容器的工作方式。 无论直流还是交流电、它们都会在任何时间瞬变期间共享电压。 除非下电容有泄漏电流路径,否则初始中点电压为0.5*Vin。 溢出 Cr 拓扑的优点之一是电路可以从初始0.5*Vin Cr 电压开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    正确的是、在我们有 LO 脉冲的那一刻、就会出现谐振现象。 谐振频率是 LLC 的谐振频率。  谐振电流或电压的放大与分裂电容中点的原始电压有关。 在 LO 高电平期间,拆分电容器上的最高电压为0.5*Vin。 在仿真过程中、您可能还需要考虑另外两件事情。

    1. VIN_400V 和 LO 开启之间的时间。由于低侧拆分电容的电阻始终低于高侧拆分电容、因此存在拆分电容电压的放电过程、这是因为在 UCC25640*中、VCR 引脚上有 VCR 电容分压器、 ISens 引脚上的 RC、还有低侧 MOSFET 输出电容。 因此,分裂电容中点的电压将低于0.5*Vin。 此时有流经低侧 MOSFET 的泄漏电流、因此电压将进一步放电。 放电时间取决于 LLC 控制器通过 VCC 启动阈值并满足脉冲生成要求的速度。
    2. 假设我们在分体电容器的中点有电压、则会发生谐振苯胺。 在谐振过程中、您需要考虑谐振电容器/谐振电感器/变压器的阻抗。 在实际情况下、与 LLC 的正常工作条件相比、谐振电流非常低。
    3. 我添加了两个波形 供您参考。 当我们具有低电平脉冲时、分裂电容电压的中点大约为135V。 电流仅为2.4A、LLC 的启动电流为3.3A。 使用 UCC25640*EVM 捕获波形。 我的建议是、您可以将 UCC25640用于分离电容 LLC。
    4.