主题中讨论的其他器件:UCC25640
您好!
我对电荷引导级期间的引脚 LL/SS 设置和 LO 栅极脉冲有一些问题。
1. 当触发 ZCS 事件时、SS 初始电压设置是否仍然有效?
2.当我在第38页阅读03/2020修订版数据表中有关 LL/SS 引脚 BMTH 设置的内容时,有几个说明让我感到困惑。 我在方框图中找不到 RLL、也找不到第38页和第18页。 在下面复制的描述中、RFB 是否为拼写错误? RFB 应该是 RLL 吗?
在转换器启动之前、LO 栅极信号将保持高电平大约265us、以便为引导电容器充电、然后软启动会启动。 这意味着分离谐振电容器拓扑不能与控制器一起使用、对吧?
谢谢。