请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 您是否可以在以下条件下对我的请求提出建议?
应用:ORing 电流平衡
一 个控制器(如 LTC4370)中每个通道具有5V 至22V 的双输入、用于控制 N-FET
额定电流:0~8A
可以提供任何典型的原理图?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.