This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM4870

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909552/lm7480-q1-lm4870

器件型号:LM7480-Q1

您是否可以在以下条件下对我的请求提出建议?

应用:ORing 电流平衡  

一 个控制器(如 LTC4370)中每个通道具有5V 至22V 的双输入、用于控制 N-FET

额定电流:0~8A

可以提供任何典型的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发布有关 LM7480-Q1电流平衡的问题。

    您能否告诉我们您计划使用的电源是电池还是电源设备?

    此致、

    Kari。